This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821EVM:PCM1821的 SDOUT 输出不工作

Guru**** 2329850 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1821EVM, PCM1821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023532/pcm1821evm-sdout-output-of-pcm1821-is-not-working

器件型号:PCM1821EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1821

您好!

我将使用 PCM1821EVM 测试 PCM1821。

但 I2S 信号的 SDOUT 不能正常工作。

我已经确认了 BCLK 和 FSYNC 的信号正在工作。

以下是我的设置值。

FMT=L (I2S 模式)

MsZ=H (主控模式)

3. MD1=8MHz 正弦波输入,由函数发生器提供

4. md0=L (选择256xfs)

I2S 信号输出频率

MCLK 输入= 8MHz

2. BCLK 输出=~2MHz

FSYNC 输出=~31.2kHz

SDOUT 输出=不工作(当改变 MCLK 频率时、我很少能在低频(~ 1kHz?)时检查 SDOUT 的输出。 但是、SDOUT 信号不是持续输出)

请告诉我缺少的内容或问题。

提前感谢!

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我将详细了解这种情况、并在第二天或第二天与您一起返回。

    谢谢、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于为 PCM1821选择的操作 是由 MsZ 引脚=高电平决定的主控模式、因此仅支持有限的采样率- 主控模式支持48kHz 和44.1kHz 的 FS 速率。

    此处 、用作系统时钟(MCLK)的 MD1引脚将为使用 md0引脚配置的256×FS。 因此、主机提供的 MD1引脚时钟输入可以是12.288MHz 或11.289MHz。 基于此、FSYNC 输出将为48kHz、BCLK =位数*通道数* fs、即32位、2通道3.072MHz。 在这种情况下、您应该能够捕获 SDOUT。

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakshi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakshi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakshi、

    我确认在更改您建议的时钟源后 PCM1821正常工作。

    感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    很高兴听到您关于问题解决的消息!

    此致、

    Sakshi