This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720MEVM:当 TAS5720M EVM 连接到计算机时、将无法再识别它、当 PVDD 连接时、故障 LED 亮起

Guru**** 2533800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025014/tas5720mevm-the-tas5720m-evm-is-no-longer-recognised-when-it-is-connected-to-computer-and-fault-led-is-on-when-pvdd-is-connected

器件型号:TAS5720MEVM

您好!

几天前、我遵循 了用户指南第2章中的步骤、当使用 USB 电缆将设备连接到计算机时、设备工作正常。

当我在 未插入 USB 电缆的情况下尝试在该器件上使用 I2C/I2S 通信时、我遇到了一个问题、每当我打开 PVDD 的电源时、故障 LED 都会亮起。 这在与 USB 连接时不是很早发生的。

我尝试解决此问题、稍后当我尝试使用 USB 电缆将设备再次连接到计算机时、我的计算机未检测到/无法识别设备。  我可以看到器件已通电、因为3.3V 绿色 LED 和 USB 锁定蓝色 LED 亮起。 我尝试使用不同的电缆将其连接到另一个端口、但问题仍然存在。

此外、现在每当我打开 PVDD 的电源时、故障 LED 都会亮起、USB 连接之前的情况并非如此(仅在尝试使用 I2C/I2S 通信时发生)。  用于 PVDD 的电源设为5V 或10V。

我希望有人可以帮助我了解为什么我的计算机不再检测到该设备、以及为什么每当 PVDD 连接时故障 LED 都会亮起

提前感谢、

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         看起来 EVM 已损坏。 建议更改为新的 EVM。

    Leon