This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:请求典型的直流偏移误差阈值和预期容差

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TPA3118D2, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024083/tas5756m-requesting-the-typical-dc-offset-error-threshold-and-expected-tolerance

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TPA3118D2TAS5766M

您好!  

用例:
PVDD:25VDC±0.25VDC
输出配置:PBTL
Rload:2.7欧姆
增益/开关频率:26dBV、768kHz



我们有几个 TAS5756M 器件单元、由于 DAC 输出和 IN+端子之间的交流耦合电容器上存在高泄漏、因此会跳闸直流失调偏移误差。

我们一直看到跳闸阈值远低于5VDC。 下面是我们从几个不同批次获取的数据集合:



突出显示列中的电压是在七个不同的电路板上测得的、对于 同一电路板上的两个 TAS5756M IC、分别从 SPK_OUT+到 SPK_OUT-进行了差分测量-这两个 IC 均根据此帖子顶部的运行条件进行了配置。


数据表中没有该阈 值的规格、因此我们查看了 TPA3118数据表以获取指导(因为它与 TAS5756M/TAS5766M 器件中的功率级非常相似)。 根据 TPA3118D2数据表、该值应超过5VDC、如下所示:

但这远高于我们所看到的...

当然、TAS5766M 器件与'56M 非常相似、因此我们也参考了其数据表。 它还报告说、由于我们在 PVDD 上使用25Vdc 器件、因此在跳闸故障之前、我们应该在器件的输出上获得≈5V 的直流失调电压:
 


在进一步搜索中、我们找到了 TPA31xx 系列中有关直流偏移的常见应用手册、如下所示: https://www.ti.com/lit/an/sloa261/sloa261.pdf

查看后、本文档似乎表明阈值更类似于≈2.7VDC  



在我们的工作条件下、哪一项是正确的?

我们还想知道:

  1. 考虑到我们的工作条件、我们在室温下应该期望的标称跳变阈值是多少?
  2. 在特征评定或 PTE 数据中测量的该阈值的容差是多少(或者设计团队可以提供一些见解)?
  3. 您能否从 PTE 或特性数据中提供此参数的最小/最大数据?

我知道这些价值观没有公布、也没有得到保证、但我们正在尝试了解为什么我们会看到早期的跳闸点、并且需要了解问题的程度。 TPA3118或 TAS5766数据表提供的值似乎比我们测量的值高1.5到2倍。

提前感谢您的帮助、我们期待您的帮助。

Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    1. 考虑到我们的工作条件、我们在室温下应该期望的标称跳变阈值是多少?  该阈值应为~2.7V
    2. 在特征评定或 PTE 数据中测量的该阈值的容差是多少(或者设计团队可以提供一些见解)?  我需要与设计团队交谈
    3. 您能否从 PTE 或特性数据中提供此参数的最小/最大数据?  这不是关于最大/最小数据的规格

    对于交流耦合电容器、您能否提供您正在使用的器件型号? 在过去、我们在修改交流耦合电容器以改善泄漏电流时遇到了重大变化。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis!  

    很高兴听到您的声音。 )  

    您能不能帮助提供有关2.7VDC 的一些背景信息? 我们的测量值始终高于此值、而这似乎与'66个数据表'"PVCC 的20%"语句不符。 您能否检查它是否根据开关频率变化? 我认为他们在 TPA31xx 应用手册中并没有描述这一点。  

    对于容差、请咨询设计团队或 Char/PTE 团队、因为他们应该已经将其收集到之前的器件中。 它不一定是精确的、但一般意义上讲会非常有帮助。  

    不指定最小值/最大值是可以的-但我认为他们收集该值只是为了参考。 我不需要对最小/最大值做出正式承诺、只需了解风险。  

    对于交流耦合电容器、我们已经解决了电容器引起的泄漏问题、但我们已经构建了大量电路板、这就是我尝试了解直流检测问题的最小/最大/容差的原因。 感谢您帮助我们跟踪此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、我们也对 TAS5756M 器件模拟后端的差分输入很好奇。  

    根据我们在温度范围内观察到的直流偏移、了解有关 TAS5754/6的以下附加信息将非常有帮助。 我们怀疑其中的一些数据可以从 TPA3116/TPA3118推断出来、因此最好能有把握地了解这些数据。

    验证 tpa3116中的方框图是否适用于本系列:



    TAS5754上20dB 和26dB 模式下的典型输入电阻、tpa3116中的示例数据:



    对于 TAS5754上的差分输入运算放大器、输入偏置电流和输入失调电流规格是什么? (有关33078的示例、请参阅下文)

    如果可用、以下图表也会有所帮助。




    提前感谢您的帮助!

    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、  

    鉴于您的请求非常紧急、并且需要从设计团队获取其他信息、我将在离线电子邮件链中而非 e2e 中跟进此支持。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    感谢您的帮助-我们不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    没有问题、我将继续在电子邮件主题中进行交流。

    此致、

    Luis