This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:音频"pop"IC 开关打开和关闭时的声音

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040588/tlv320aic3007-audible-pop-sound-at-ic-switch-on-and-switch-off

器件型号:TLV320AIC3007

尊敬的 TI 团队:

我收到了软件团队有关 TLV320AIC3007芯片的反馈。

实际上、当 我们打开和关闭电路板(IC)时、D 类输出(引脚19和20)中会有一个运算放大器声音。

原理图如下所示

是否有任何有关芯片电源序列、内部寄存器设置或音频输出设计的命令来删除这种嘈杂的声音?

提前感谢您的反馈、

此致、

巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第33页的数据表中、它讨论了如何通过使用软步进来避免卡嗒/爆裂。

    您可以在下面阅读更多内容。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3007.pdf?ts=1632941534510&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3007

    在启用第46页的 D 类之前、还要写入这些寄存器:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    那么,这是否意味着如果没有寄存器配置, 加电/断电序列中会有"噗噗"的高风险?

    然后、我在其他论坛主题中看到、电源序列可能 是触发事件的原因。 今天、我们在 V1P8之前(之前为10-100ms)提供 V3SYS。 此电源序列是否会影响"噗"声?

    提前感谢、

    此致

    巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可能的、如果您使用 D 类、则必须编写此序列、同时建议使用软步进来避免噼啪噪声。

    我不确定电源序列是否指的是该器件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会执行其他反向操作、我的请求中出错了。 实际上、Pop 声音不在 D 类(SPOM 和 SPOP)输出中、而是在 LEFT_LOP 和 RIGHT _LOP 输出中。

    是否有办法在加电和断电时消除此噪声? 要设置的特定配置?

    此致、

    巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baptiste、您好!

    在音量控制中使用软步进作为起点、请参阅产品说明书在 Pop 下搜索、了解更多信息。

    还有 PAGE 0寄存器42用于输出驱动器功率延迟、可帮助减少 PoP。

    此致、

    Peter