This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:噼啪噪声

Guru**** 2647205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024852/pcm2706-pop-noise

器件型号:PCM2706

你(们)好

客户使用 PCM2706CPJTR 作为我的音频设计。 目前、我有一个噼啪声问题和症状、如下所示。

 

DUT R/L 中的扬声器插头  

将系统加电至 Windows 10或从 USB 端口插入和拔出 QB-058。

可以听到"BO"噪音。  

 e2e.ti.com/.../QB_2D00_058.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能否提供更多详细信息、以便更好地了解弹出事件的发生方式/地点?

    • 什么是 DUT R/L? 它是 OPA LINE_OUT_R 和 LINE_OUT_L 的输出吗?
    • 整个系统通电时会出现弹出窗口? 我假设它由 VBUS (5V)供电、对吧?
    • 您能否将 PCM DAC 与 OPA 放大器分离? 您可以为此移除交流耦合电容器。 分离后、重复您的测试、并使用示波器查看 PCM 输出端或 OPA 输入端是否存在爆音。
    • 您很可能需要在 PCM 输出和 OPA 输入之间的 GND 上添加一些电阻器、以帮助音频信号路径中的电容器进行充电/放电。  PoP 通常由放大器输入之间的不匹配引起、在单端实现中更常见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师