This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:替换 LM4952的建议

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4952, LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024919/lm4952-replace-recommendations-of-lm4952

器件型号:LM4952
主题中讨论的其他器件: LM4950

先生,您好:

您能否推荐引脚对引脚器件来替代 LM4952?

或者、您能否推荐 AB 类器件且总尺寸小于 LM4952?

请帮助我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    LM4950是一款类似的器件、它不具有直流电压控制功能 、因此 引脚的分布稍有不同。 但大小没有差异。

    如果您可以提供有关应用要求的更多详细信息、则有助于找到替代方案:

    • 输出功率要求是什么? 扬声器阻抗是多少?
    • 您是否需要特定的电源电压电平? LM4952等 LM 器件需要高于5V 的电压。
    • TPA62xx 和 TPA20xx 等其他器件的供电电压不超过5V、并且采用更小的封装
    • TPA31xx 是电压更高、功率更高的放大器、虽然这些是 D 类器件、但也可以选择这些放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师