This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:此器件能否支持 PCM?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024679/tlv320aic3104-q1-can-this-device-support-pcm

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3100

各位专家、您好!

TLV320AIC3100能否支持 PCM? 谢谢你。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    我看到您在帖子的文本中使用了一个器件名称、但已将其发布在其他器件的论坛中。 TLV320AIC3100支持 PCM 协议、但 TLV320AIC3104-Q1不支持该协议。

    因此、您的答案将取决于您真正想要使用的器件。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    请帮您确认吗? rodamap 显示3104支持 PCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    这是我的错误。 它在数据表中没有提到 PCM、但它确实支持 PCM、尽管与其他车型相比、它可能缺乏一些灵活性和指导。

    此致、

    Carson