This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:PWM A+B 和 PWM C+D 之间的压摆率差异

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024546/tas5634-slew-rate-differences-between-pwm-a-b-and-pwm-c-d

器件型号:TAS5634

您好!

我们在模式011 (2xBTL、AD 调制)下观察 EMI 性能。

PWM C+D 下的压摆率大于20ns、过冲最小。 断开不 会影响 EMI 测量。

PWM A+B 的压摆率小于10ns、具有大规模过冲。 断开确实会极大地影响 EMI 测量。

相关输出的布局是类似的。

RC 电路可以解决此问题、但 A+B 需要大量阻尼。

有人能解释为什么压摆率为 A+B 与 C+D 不符?

是否有解决此问题的提示?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    四个输出中的栅极驱动强度应相同。

    1.您是否驱动相同的输出电平? 较高的负载通常与较高的压摆率相关。

    2. EMC 问题与布局密切相关。 您能否提供 EMC 结果/sch/布局?

    谢谢!

    此致、

    Sam