This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:BUF634

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024014/opa1622-buf634

器件型号:OPA1622
主题中讨论的其他器件:BUF634PCM5102

你好!

很抱歉再次提到相关主题、因为我上次错过了一些要点、我想问。

问题与相关主题中提供的原理图有关。  

在 BUF634的数据表中、OPAMP 的同相引脚通过100K 电阻接地。 此原理图中是否需要该电阻器?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用100k 电阻器的原因是通过高阻抗将器件共模电压直流偏置为中间电源。 如果信号源与产品数据表输入端所示的电容器进行交流耦合、则需要使用该电阻器。 电容器具有直流阻断功能、如果没有将该电阻器接地、共模电压将没有直流偏置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复此主题。 我创建该线程的原因是、我使用 PCM5102 DAC 和 BUF634实现了上述原理图、我现在遇到的唯一问题是在 BUF634输出端测量高直流电压(直流偏移)。  

    与上述原理图不同的唯一一点是、我在 DAC 输出和复合放大器之间放置了一个知道的体积。 当音量水平设置在中间时、直流电压大约为15-30mV、当它设置为最大值时、测量值大约为0mV。  

    是否有办法消除直流电压? 我不想像 BUF634数据表中那样放置电容器。

    对此,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音量旋钮为10K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    消除直流电压的唯一方法是使用隔直电容器。