This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:TPA3110D2QPWPRQ1电压支持

Guru**** 2504535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024005/tpa3110d2-q1-tpa3110d2qpwprq1-voltage-support

器件型号:TPA3110D2-Q1

尊敬的:

您能否确认 TPA3110D2QPWPRQ1 是否支持以下条件?

4 Ω 8W、VCC=9V

此致、

Bard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

     如果您看看图17。 输出功率与电源电压(BTL)在数据表中、PVCC 为9V 时、它可能在10% THD 规格下满足该输出功率、但它位于该电压的最大输出功率边缘。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们是否可以知道 VCC 9V 时 THD%有多大?

    感谢您的评论。

    此致、

    Bard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    我们没有数据。 我们的数据表数据不能涵盖所有应用。

    我建议您可以在 EVM 板上测量它。

    此致、

    Derek