This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:[TLV320ADCX140] ADC 是主模式、我们需要将同步配置为半占空比

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024058/tlv320adc5140-tlv320adcx140-adc-is-master-mode-we-need-config-the-sync-to-half-duty-cycle

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: TAS5805MTAS5805

大家好、团队成员

将 ADC 配置为主模式后、我们发现同步时钟是时隙模式

如何将同步时钟配置为半占空比(长同步模式)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明一下您的请求-是否要更改 主模式下 TLV320ADC5140生成的 FSYNC 时钟的占空比?  在主控模式下、它将始终输出一个固定占空比 FSYNC。 由于大多数 TDM 接口使用 FSYNC 的上升沿来启动帧、因此使用50%占空比 FSYNC 并不重要、除非您尝试将数据与 FSYNC 的下降沿对齐、在这种情况下、您只需反转 FSYNC 即可。  

    有关主模式配置和运行的更多详细信息、请访问 https://www.ti.com/lit/an/sbaa382/sbaa382.pdf?ts=1628054628593

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakshi Markhedkar

    感谢你的答复。

    TLV320ADC5140是主控模式,、 它将为其他三  个 TLV320ADC5140 (从器件)和一 个 tas5805m 提供时钟。

    现在、如果我们使用 FSYNC 的上升沿、其他 ADC 将无法工作。我们仍然尝试找到原因。

    如果我们使用 FSYNC 的下降沿、ADC 可以正常工作、但 tas5805m 无法正常工作。

    Tas5805m 似乎不支持 FSYNC 的下降沿。

    因此、我们需要配置 ADC 50% 占空比 FSYNC、ADC/tas5805两者都可以正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于使用 FSYNC 上升沿的情况、根据您的观察结果、主机可能存在时序违规。 您可以探索如何使用针对 ASI 插槽开始的可编程偏移设置、即 P0_R8_D[4:0]处的 TX_OFFSET 来延迟/偏移数据启动以进行调试。

    同样、也可以将偏移添加到 TAS5805M。

    此致、

    Sakshi