This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:在 PPC3的帮助下、我是否可以使用 TAS3251中的所有功能?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024370/tas3251-without-the-assistance-of-ppc3-can-i-use-all-the-functions-inside-tas3251

器件型号:TAS3251

您好的支持团队、

我客户的公司尚未建立其公司网站、他们无法申请软件 PPC3。


我的客户想要问、
在没有 PPC3帮助的情况下、能否使用 TAS3251中的所有功能?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    是的、I2C 可以访问所有函数。 实际上、GUI 也通过 I2C 写入应用这些设置。 让客户更易于使用。

    谢谢!

    此致、

    Sam