This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器

Guru**** 2783965 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC12K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023918/audio-codec

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC12K

大家好、

我们的客户 正在为 新项目寻找音频编解码器、在该项目中、他们可以将麦克风输入"循环"到1或2个扬声器、并只需配置一些内容(因此无需通过处理器循环音频)。 您可以为此应用推荐器件吗?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    让我花些时间来了解一下最适合您的选择、我将返回回答。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的回答。  我们的客户正在考虑 将 TLV320AIC12K 用于此应用。 此器件是否符合他的要求?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们的所有 TLV320AIC31xx、TLV320AIC32xx 和 TLV320AIC326x 均可满足您的需求。 除了您说过的采样率或单声道/立体声之外、您还在寻找其他规格吗?

    最棒的

    Carson