This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:ppc3软件应用

Guru**** 2563940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024065/tas5805m-ppc3-software-application

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好的团队,  

客户已提交 PPC3软件的应用3天 ,但尚未获得批准。 他们的项目非常紧迫,所以我想你是否可以帮我批准他的请求?

该申请是由 id of guo.panfeng@zte.com.cn 提出的 

此外, 我自己的申请也已提交。 您是否也可以批准该申请?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,尼尼

      我已将 PPC3和 TAS5805的访问权限授予您和您的客户。 您应在今天内收到电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的响应和批准! 祝你一切顺利!