This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:使用具有相同时钟的多个 I2S 音频 DAC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, TMUX1308, PCM1860, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040089/pcm1864-using-multiple-i2s-audio-dacs-with-the-same-clock

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件: TMUX1308、 PCM1860、 TMUX1309

大家好、

您帮助我们让客户决定 PCM1864、因为它需要4个模拟立体声音频并输出2个独立的数字 I2S 音频。 他们看到、尽管彼此完全独立、但它对两个通道使用相同的 WS 和 CLK 信号。 但是、他们遇到了一些后续问题:

在使用 PCM1864中的 WS 和 CLK 时、能否使用其他 I2S 音频器件及其 DOUT 信号? 或者、它们是否应该有自己独立的 CLK 和 WS 线... 假设全部为192kHz?

我的实际案例是 HDMI 发送器 IC、它可以有多个 I2S 音频输入、但只有一个 CLK 和一个 WS 输入... 我的板上有不同的音频源... 由 PCM1864传输至转换器的模拟音频、以及来自 HDMI 接收器 IC 和外部连接器的独立数字 I2S 音频。

我能否从 PCM1864获取 CLK 和 WS、然后从所有这些源获取 DOUT? 或者、他们是否应该拥有自己独立的 CLK 和 WS?

如果它们应该具有各自独立的 CLK 和 WS、那么我想使用3个 TMUX1308来选择 所需的输入... 一个 TMUX1308用于选择所需的 I2S DOUT 信号、一个用于 WS、一个用于 CLK。

请针对此问题提供建议+如果需要单独的信号、TMUX1308 是否是一个很好的批准者? TMUX1308是否适合此处的音频信号?


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    您能否澄清以下几点:

    PCM 1864是否用作从器件或主器件?

    您将什么称为 WS?

    如果您的常见器件仅需要同一时钟源的同一时钟、则只要您牢记可能出现的情况、即器件会在该时钟信号上产生噪声、这种情况不太可能但并非不可能、但也不可能 取决于电路板的电容和布局如果一切都与最小电容接近、则似乎可以、但您不希望使用大量长迹线、这些长迹线会增加电容、从而使时钟发生相移或失真、具体取决于您使用探针的位置。

    另请参阅此手册了解缓冲以隔离 CLKS 的想法和部件示例:

    www.ti.com/.../slab060.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我是这个问题的原始海报。


    我决定使用 PCM1860、因为它的价格要便宜很多、但问题也是 PCM1864。


    我不知道师父或奴隶是诚实的。 但是、这里是我拥有的音频源:


    1 -源1:我有3个模拟音频输入、所有输入都进入 PCM IC、它输出 I2S 信号 DOUT、BCLK、LRCLK。

    2 -源极2:我还有另一个 IC、它接受 HDMI 视频并提供并行视频位(60位)+音频作为 I2S 输出。

    3 -源3:来自 PCM1860的外部 I2S 输入、该输入位于器件本身之外。 因此、该器件将只有3个 I2S 信号。

    4-源极4:与源极3相同。


    所有这些引脚都将连接到2个具有多达6个 I2S 输入的 HDMI 发送器 IC。 然而、HDMI IC 有一个 BCLK 和一个 LRCLK 输入、但是有6个 DOUT 输入。 因此、当我选择每个源时、我需要路由所有3个信号。 我想过、为什么不只使用来自所有源的一个 BCLK 和一个 LRCLK、而只路由 DOUT... 可以用吗? 我认为这是因为他们只是时钟和字选择.... 所有源也是192kHz。


    如果这不起作用、那么我让 TMUX1309为所有4个源切换全部3个信号... 所有 TMUX1309 IC 在不缓冲的情况下获取输入。 请检查随附的图片以了解原理图。



    如果可以、请检查并返回给我。







    随附的图像如下: https://imgur.com/a/aCBsuRq

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您能否复制并粘贴到新帖子中、我将在此回复。 它有助于我们的论坛保持井然有序。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以访问: e2e.ti.com/.../pcm1860-using-multiple-i2s-sources-and-switching-between-them