This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:从关断模式返回后锁存增益?

Guru**** 2513355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023567/tpa3156d2-gain-latched-after-returning-from-shutdown-mode

器件型号:TPA3156D2

您好!

我想知道、如果在从关断模式返回后通过拉高 SDZ 引脚来锁存增益/主/从设置。

数据表第14页中的说明:"增益设置在启动周期结束时选择。 在启动周期结束时、增益被选择、并且在下一次上电之前不能改变增益。" 从关断模式返回是否被视为启动周期?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    增益/主/从设置不会通过触发 SDZ 引脚锁存、而是通过内部逻辑捕获设置。

    因此、只有上电才能重新捕获增益/主/从设置。

    此致、

    Derek