This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:VCC1、VCC2电源的变化会影响输出增益

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039413/pcm1690-vcc1-vcc2-power-supply-changes-affect-the-output-gain

器件型号:PCM1690

PCM1690仅调节 VCC1、VCC2和
输入电压为4.0V、4.5V、4.72V、4.88V、4.95V、 5.44V 不同电压输出、
输出增益变化约为2dB。
这是正常的吗?
以下是完整机器的 AP 测试报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图周围添加了 PCM1690  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将很快了解一下。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    只是想让你知道我正在研究这个问题、在给你一个答案之前需要检查几件事情。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  、您的图显示了  上述不同输出电压下的功率和 THD 与输入、您检查了输出增益、 如果从4.0变为5.44V、则增益变化仅为2dB?

    您能描述一下您是如何看到 您提到的2dB 差值的吗?  您还 可以仅关注一种或两种情况 、并拥有这些情况的完整数据、例如 、对于给定的输入和电源电压、Fs=xxx 时的 THD 和 Vout = yyy。 最好先检查数据表中是否有数据、以便我们知道基本测量值是正确的。

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、

    并提供稳定的 VCC 电压源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 介绍。

    此致、

    Arash