This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:上电问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039059/tpa3112d1-power-up-issue

器件型号:TPA3112D1

我遇到间歇性上电问题。  FAULT 引脚保持低电平。  我将在类似电路中使用三个器件、所有器件都连接到同一电源。  有时、一个或两个器件会进入故障模式。  有时、这三项工作都要完成。  电源在大约5ms 内斜升-相当线性、没有过冲。  是否有任何建议可让它们更可靠地加电?  谢谢。

e2e.ti.com/.../Magnified-Schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎发生了 OC 或 DC 故障。

    1) 1)您可以断开音频输入并检查问题是否消失、如果是、电感器的 Isat 是不够的。 请检查电感器设计。

    2) 2)拆下输出电感器、并检查问题是否消失。 如果是、请检查音频输入直流电容器(1uF)、这可能是电容器上的一些问题。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在努力断开两个放大器输入、但注意到缓冲放大器需要很长时间才能稳定到最终输出值。  它确实会导致正输入电压超过3V。

    我可以轻松断开的放大器似乎非常可靠地加电(电路板上有2安培电流)。  我还没有短接电感器、但我检查了我正在使用的器件。  它们具有几乎与评估板上的部件相同的 Isat、并且来自同一制造商。  100mA 较低的 Isat 额定值是否会导致此问题?

    评估板  B952AS-220m、DS104C2系列、2.4A     

    我的主板    1264EY-220m、系列 DG6050C、2.3A

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    断开音频输入时、您是否取下了输入直流电容器(1uF)? 请勿取下直流电容器。

    因此、您意味着您移除负载(扬声器)、然后放大器运行良好、对吧?

    负载阻抗是多少? 发生问题时的输出功率是多少? 发生问题时、您是否监测过输出电流?

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有移除输入电容器。  我删除了 JP3、因为我们还没有立体声输入。  J19引脚3上无连接。  U7有一个输入、而 U9没有。  此时扬声器负载断开。  U7在50%的时间内正常加电、在移除 JP3后、U9似乎每次都正确加电。  如果安装了 JP3、则为50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在加电期间将/SD 引脚保持在低电平、然后几秒钟后再释放。  然后、放大器每次都加电。  我安装了 JP3并将 U7引脚1保持在低电平。  我没有将 U9-pin1保持在低电平。  U7每次都加电。  U9未通电。  扬声器已断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    根据您的描述、当问题发生时、我认为放大器 TPA3112有很大的噪声输入。 加电时、有大噪声输入、会导致大功率。 噪声似乎来自 U4、U6和 U8。  

    发生问题时、您可以检查输出电流和输出波形。

    您还可以短接或移除 U4、U6和 U8以再次进行双重检查。

    此致

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我短接了缓冲器输入端的偏置电阻器、以防止上电时出现大信号。  放大器已正确加电。  当我在放大器通电后移除短路时、放大器会暂时关断(故障)、然后自动重新启动。  这是否是自动重启的预期行为(在某些情况下不重启)?

    我认为我们可以增加缓冲器前面 HPF 的截止频率、目前大约为1.6Hz。  为了使自动重启电路正常运行、我需要增加多少截止频率?

    我们包括了缓冲器、因为放大器的输入阻抗随增益设置而变化。  TI 是否有一个包含输入缓冲器的类似器件、或者是否可以在任何增益设置上保持更高的输入阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    加电时必须存在 OC 故障。 根本原因应该是、加电和输出电感器 Isat 无法覆盖高电流时、音频输入存在高噪声。  

    您可以在问题发生时检查音频输入波形或 FFT、并分析来自  U4、U6和 U8的频率噪声、然后设计正确的 RC 滤波器来滤除噪声。

    很抱歉、我不熟悉缓冲器器件。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增大 HPF 的截止频率可以解决该问题。  感谢你指引我的方向。

    问题仍然存在、这是否是自动重启功能的预期行为?  在某些情况下不重新启动?  是否存在其他情况、自动重启功能不会重启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    由于 SD 和故障引脚连接在一起、因此故障问题将触发重启。

    此致、

    Derek