This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:VQFN (RGE)的最小和典型高度

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038157/tas2505-q1-minimum-and-typical-height-of-vqfn-rge

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

各位专家、您好!  

我的客户询问 TAS2505-Q1 VQFN (RGE)封装的最小和典型高度、因为数据表未对其进行说明、而是仅对1mm 的最大高度进行说明。  

感谢您提前进行澄清!  

谢谢、此致、  

Daisuke Kawasaki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    提供最大高度是为了留出间隙、您能详细说明什么是对 heigth 的典型值和最小值的要求吗?
    我将检查这是否是我们针对类似封装提供的一些数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salazar-San、您好!

     这是一个小外形尺寸、因此他们计划 在   封装顶部贴一张散热片、以便了解最小典型值。 例如、如果最小高度为0.9mm、则当前配置可能无法正确安装。

    感谢您的确认。

    此致、

    Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    我看到、但是我不确定 顶部的散热器是否适用于 TAS2505、该器件在底部有一个焊盘、但在顶部没有。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    是的、我认为是这样... 我解释过、但他们尝试从两方面都做。

    谢谢、此致、

    Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    我正在现场查看这些信息、我将告诉您他们是否有我们可以共享的任何数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    VQFN 的最小高度为0.8mm、典型值不可用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师