This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32EVM-PDK:GUI 打开、但无法使用按钮

Guru**** 2770915 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32EVM-PDK, TLV320DAC32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040201/tlv320dac32evm-pdk-gui-opens-but-not-able-to-use-the-buttons

器件型号:TLV320DAC32EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32EVM

您好!

我刚刚购买 了 TLV320DAC32EVM-PDK 进行测试。
我成功地安装了驱动程序和评估工具软件、但当我尝试打开 TLV320DAC32EVM 评估工具时、似乎冻结了。 我无法单击任何按钮或对配置进行任何修改。 “文件”、“帮助”或“关闭”按钮都无法正常工作。 要关闭程序、我需要打开任务管理器并结束任务...

是否有任何关于它可能会出现什么问题的想法?

此外、我注意到电路板上的接头名称与用户指南上的原理图中的接头名称存在差异。 我应该担心吗? 能否获得我获得的电路板的正确原理图? 电路板上的数字如下所示

USB 调制解调器接口

6463994 BPM F

646997 PCA H

QR 代码14161C6E70F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设法更改软件的兼容性设置、并使用"Windows XD Service Pack 3"运行该软件、在 I2C 接口的 Greenlight 打开之前、GIU 似乎可以正常运行。 之后、GIU 似乎被冻结了、我无法使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、我必须让其中一位团队成员查看 GUI 问题及其崩溃、并与您联系。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否有幸使用了 GUI? 我们讨论了这一点、并想知道您是否以管理模式运行它将解决问题。

    GUI 冻结时很难诊断问题、有时甚至兼容性开关 也无法完全解决问题、有时可能是电路板、但我们无法确定。

    您能否给我们发送电路板和原理图的图片、以便我们能够识别它并查看不同的 b/w 电路板和原理图。  

    此致、

    Arash