This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:设计帮助

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, PCM1793, PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037808/tlv320adc6140-design-help

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件: PCM1793PCM1795

早上好、

我们正在设计一个音频系统,该系统应包括8个 MEMS 麦克风和1个线路输出。 我们将使用具有4个输入的 ADC- TLV320ADC6140、因此我们需要将其中2个输入连接在一起+1 DAC 我有3个问题:1.连接输入 mivrohed -MEMS 模拟麦克风的正确方法是什么。 2. HAT 是将2 TLV320ADC6140连接在一起的正确方法3. 我需要从该器件系列中选择 DAC 很容易在相同的环境下工作-我们为 TLV320ADC6140购买了 EVB 系统

谢谢、

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc6140.pdf?ts=1632147225615&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    要连接 MEMS 麦克风、请参阅数据表第108页的图172。

    2、要连接8个麦克风、您需要两个器件。 器件的数字接口可在 TDM 模式下连接、以便在单个数字总线上可以接收来自全部8个麦克风的数据。 请参阅数据表第25页的图35。

      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1793.pdf?ts=1632151592005&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM1793

    请查看 PCM1793。 它由硬件控制、因此应易于连接。 这只是第一个建议。 如果您对 DAC 有任何特定要求、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我已将其传达给客户

    祝你度过美好的一天 ^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    1.您是否有更详细的原理图用于将2个 TLV320ADC6140与同一总线相连?
    2.我们需要使用具有不同 VDD 需求的不同 MEMS 麦克风- MICBIAS 引脚无法支持它、因此我们需要为每个麦克风使用 LDO。 我是否需要在 MICBIAS 和 LDO 之间保持某种关系?

    此致

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想用 LDO 替换 MicBias 输出吗? 如果是、LDO 输出应符合 MEMS 麦克风的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa383b/sbaa383b.pdf?ts=1632482324663

    本文档提供了一些详细信息。 但愿这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    客户的回复如下:

    我看一下应用程序、它看起来像是最后一个错误连接的 TLV320ADC6140 - BCLK 和 FSYNC 在这里堆装了。

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是应用手册中的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我已将其传递给我的客户。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有2个问题
    我们希望使用 TDM 将2个音频 ADC TLV320ADC6140和1个音频 DAC PCM1795连接到同一总线。
    1) 1)可以将两者连接到同一总线、还是最好为每个总线使用单独的总线
    2) 2)在我们的案例中、建议使用哪种类型的 TDM 连接、是菊花链连接还是共享 TDM 连接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 DAC 产品系列的专家。 看起来这支持 TDMA 而不支持 TDM 模式。

    2的时序不同。 在 TDM 模式下与2个 ADC 共用1条总线可能更容易

    TDMA 的第二条总线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我已将其传达给客户

    祝你度过美好的一天 ^^

    James