This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:热问题@ Ta = 25°C

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040564/tpa3112d1-thermal-problem-ta-25-c

器件型号:TPA3112D1
大家好、我希望你们能帮我。

我有一个具有 TPA3112D1的电路板、在某些电路板中、3-4分钟后、TPA 进入故障状态。

如果我们测量的温度高于外壳温度、我们测量43、4°C、并且我们的环境温度= 25°C

我们已经检查了所有信号、所有组件、但我们的电路板和参考原理图之间没有差异。

该产品已有多年的大规模生产、我们产品的最后100个产品存在此问题。

在芯片下方有一个散热焊盘。

我在一个常见问题解答中看到,我们必须注意 BSP 与 BSN 和 OUTP/OUTN 之间的自举电容器(470nF 16V),这些电容器已安装,电压为470nF 25V。

可以帮帮我吗?
 
谢谢你
Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    您是否有一个较旧的电路板作为热测量的参考。 您在什么输出功率条件下看到故障? 您能提供您的原理图。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、感谢您的回复、

    在较旧的电路板中、TPA 的温度正常。 该产品已进入全球热门地点、我们的产品已有15年的历史。 原理图与应用手册/演示板相同、我们只更改了少量特性、但不更改 TPA 的电气功能。  

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    我仍想查看您的特定原理图、以及您使用什么供应商为这些最新电路板采购这些器件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    我附加了 TPA 的原理图部分。 使用我们制造商的 TPA 是 Arrow.e2e.ti.com/.../9005608_5F00_1_5F00_0_5F00_162_5F00_soloampli.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    您能否确认:(1)这100块电路板的故障率是多少?  (2)在一个发生故障的电路板中、它随机报告故障或始终报告(PWM 无法开始开关)?

    然后、下一步是确认报告了哪个故障。 正如您建议的、外壳温度。 因此过热情况下的位置应该较低。 然后、我们需要确认它是直流还是 OC。 您能否尝试切换 SD 引脚以查看在报告故障时是否可以恢复 PWM 切换。

    如果 SD 切换可以清除故障、则应为 OC。  如果物理上没有发生 OC、则正如您所怀疑的、BST CAP 可能是问题所在。 请访问此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/sloa259/sloa259.pdf。  从原理图中、我找不到 C78和 C65的器件型号。 这些器件型号最近是否更改?

    2.如果 SD 切换无法清除此故障、但 PVCC 回收可以清除该故障、则为直流故障。  我们需要检查输入电容 C72和 C59。 发生此故障时、请探测 INP 和 INN 引脚。

    由於是在十月一日~七日在中国的公众假期,我的答覆将会很慢。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    感谢您的支持。 我将执行此测试、然后写入结果。

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们期待您的回复及结果。

    此致、

    Luis