This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:请帮助查看我们的 SCH 设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040123/pcm1690-pls-help-review-our-sch-design

器件型号:PCM1690
主题中讨论的其他器件: TPA3220

尊敬的先生/女士:

PCM1690将音频模块的 I2S 信号转换为 TPA3220。

如果需要改进、请帮助查看我们的 SCH 设计、非常感谢!e2e.ti.com/.../6136.PCM1690.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我已将其添加到我的队列中、并将在接下来的几天内进行回顾、并告知大家。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的评论、非常感谢、Arash!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Fiona。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiona:

    我浏览了原理图、 注意到您对其中一个输出使用了不同的交流耦合 、  对输出使用了2个不同的 LP 滤波器(106k 和213k)。 不过没有什么特别之处

    此致、

    Arash

    TI 对应用帮助或客户产品设计不做任何保证和义务。  您对 与您的产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关 您的设计的工程服务或建议。