This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:Q1和非 Q1之间的推理是什么?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040335/pcm1808-q1-what-is-deference-between-q1-and-non-q1

器件型号:PCM1808-Q1

您好的支持团队。

我收到了客户关于 Q1和非 Q1之间差异的询问。

我认为 这种差异仅是工作温度范围、对吗?

如果不正确、请告诉我差异。

此致、

千兆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于非 Q1器件、工作环境温度范围为-40°至85°、而对于 Q1器件、工作环境温度范围为-40°至+125°。

    这意味着 Q1器件已经过更多测试、但在功能上应该是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dixit-San

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、

    千兆