This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:推至低输出电平以上时出现热失控故障(灾难性)

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039707/tpa3156d2-thermal-runaway-failure-catastrophic-when-pushed-beyond-low-output-levels

器件型号:TPA3156D2

我在单声道桥接模式下以最低增益设置在24VDC 下使用 TPA3116时成功地实现了4 Ω 负载。 但是、当我用 TPA3156替代时、它会在中等或更高的输出电平下灾难性地(热失控)发生故障。 否则、它会正常运行。 是否有任何关于可能发生的情况的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您能否提供原理图、以及您遇到的热失控的输出功率?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意:输入当前为差分输入、但单端输入存在相同的问题。 所示的26V 电源设置为24 VDC 以运行。 C28和 C35为1206 NPO 电容、位于 芯片  正下方两组电源引脚之间接地层。 两个220uF 电容器靠近芯片的电源引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 它在4欧姆负载下的输出大约为12V RMS 时开始出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

     4欧姆负载上的12V RMS 输出有什么问题? 故障是否被触发?

    输出电感器的 Isat 是多少?

    您说过、当增加输出功率时、会出现热问题、您是否使用风扇降低温度以进行双重检查? 是否触发了任何故障?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大直流电流: 10A
    最大直流电阻: 18.5 m Ω
    饱和电流: 15.5A

    https://www.mouser.com/datasheet/2/643/ds-ST-P177-SCIHP1367-1661426.pdf

    散热问题 是热失控。也就是说、芯片 中的某些部件发生故障、然后 它实际上会烧毁;实际上会破坏芯片和焊盘。 故障有时会触发、然后在发生故障和复位时听起来不连贯、但最终会失败。 我有一个刚突然失败、没有任何故障、没有时间触发。 我知道自己做的事情不正确、但这很令人困惑、因为我可以在25VDC 下驱动 TPA3116到 同一 PCB 上的削波点。。。。没有任何问题。 这在4欧姆负载条件下的 RMS 约为17伏。 我一直使用带散热胶带的陶瓷散热器、因此顶部散热器垫最终不会接地。 它以这种方式与 TPA3116配合使用时效果良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    对于损坏的器件、某些引脚是否已烧坏? 电路板上是否有损坏的器件的图像。 此外、您能否提供散热器连接的图片。

    此致、

    Luis