This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:如果 I2C 未使用、则连接 I2C CLK 和 SDA 引脚

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040691/ts3a227e-connection-of-i2c-clk-and-sda-pin-if-i2c-not-used

器件型号:TS3A227E

您好专家、

我的客户询问2种情况下的 I2C 连接。 数据表中提到 I2C 未使用、可以连接到 VDD。

如果连接到 VDD、我们是否需要添加串联电阻器? 电阻值是多少?

2.如果客户将这2个引脚保持悬空、该怎么办? 我们对此有什么副作用吗?

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver

    无需使用电阻器。 它们可以直接将它们连接到 VDD。 只需确保/INT 接地、因为 I2C 未被使用。 。  
    I2C 引脚悬空时、就像任何数字输入一样、不会有已知状态、因此不知道器件可以注册什么。 您可能会看到状态的振荡和额外的电流消耗。 这是一个问题的可能性有多大、这一点我无法量化。 因此、我建议将这些高电平拉高、以确保 更安全。  

    谢谢、
    Rami