This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:有时、在上电配置后、差动 HPROUT 输出不工作。

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037301/tlv320aic3106-sometimes-the-differential-hprout-output-is-not-working-after-power-up-configuration

器件型号:TLV320AIC3106

当我的卡上电时、它会配置一次编解码器、之后不会修改配置。 我们现场有一千张卡片、每周只发生几次错误。 我无法在我的实验中重现它。

我想寄存器写入序列可能不正确、我尝试了一些更改、但没有成功。

我们使用 SPI 总线进行配置。 我很小心地在寄存器45到93的写入访问之间添加一个6.25 μ s。

我已启用寄存器19、22和40中的软步进。 以及寄存器42中的弹出减少。 它是否会产生任何负面影响?

我已经注意到位2或寄存器65和72始终被置位(并非所有已编程的 HPROUT 增益都已经被应用。) 它很重要吗、是否可以通过正确的配置来修复它? 是否可以指示输出可能已静音?

在我在客户现场进行的一项测试中、我只能通过重写两个寄存器来清除错误:64和65。 在写入之前、我读取两个寄存器中的值、它们是正确的。 然后、我像配置正常那样回写寄存器值: WRITE (64、0x80)、WRITE (65、0x11)、WRITE (65、0x19)。 它为什么起作用?

附加的文件是编解码器的配置文件。 数据结构按照写入器件的顺序列出寄存器地址和值。

希望您能帮我找到错误。

此致、

e2e.ti.com/.../DSP_5F00_init_5F00_simplified-_2D00_-codec1.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先要确保在写入这些 HPOUT 寄存器之前驱动器电源已加电且稳定。

    如果电源稳定、那么我们看一下写入序列。 这些软步进寄存器是为了避免由瞬态引起的任何伪影、不应导致此处出现问题。

    我建议更改以下顺序:

    • 用(//**初始化输出步骤3)交换(//**初始化输出步骤2)
    • 将地址14移到上面步骤2之后;在寄存器41和42之后以及寄存器37和38之前
    • 配置所有其他设置后、将地址51和65移至末尾。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    驱动器电源必须稳定。 如果我们考虑我在 reg 42中写入的值、该值会设置400ms 的延迟和4ms 的驱动器功率斜升。 这是否意味着我应该暂停编解码器初始化400ms+4ms 以确保其功率稳定? 因此、我想我会将延迟更改为0ms 以避免该延迟。

    关于寄存器14、我将执行你告诉我的操作。 但另一位应用工程师告诉我、reg 14并不重要、因为它只配置了耳机检测。 您说它实际上会影响驱动器的功率吗?

    在您回答上述问题后、我将尝试您的建议。 我需要几周时间才能获得有关客户现场结果的反馈。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该寄存器42还用于控制任何喀哒声和噼啪声、因此请在您的决定中考虑这一点。

    我的建议是先将寄存器51和65移至末尾、并在更改延迟之前查看这有助于控制问题。

    除了耳机检测之外、寄存器14还配置输出驱动器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您对 reg 42所说的内容。 如果我保持400ms 延迟+ 4ms 斜升的设置,那么在写入 reg 42之后,我是否应该等待404ms,然后再写入其余的输出寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我说的是、您现在可以保留现有的内容、只需将寄存器51和65移至末尾、看看是否包含该问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了一种更快速地重现问题的方法。 我们进行了一个自动测试设置、其中编解码器被初始化、音频输出被测试、然后我们像这样连续循环、直到测试失败。 问题发生大约需要1小时。 我们能够在几个小时内测试不同的变化并获得可靠的结果。  

    我在初始化函数中进行了许多更改。 我提出了您的所有建议、我还降低了 reg 42中的加电延迟、并更改了其他寄存器的顺序、我认为这些顺序可能会从中受益。

    结果好、错误消失了。 该卡能够完美运行6小时的连续重新初始化。

    我认为 T.I.应该为寄存器初始化序列要求编写详细的应用手册。 这显然是 IC 中的一个错误、除非我错过了应用手册。 现在可以管理错误、因为我们知道寄存器序列的秘密配方。   希望这是该器件的最后一个错误。

    这是修复问题的初始化代码。

    //
    // ** Define a structure with CODECs configuration.
    // ** Note the register must be written in the CODECs following the order of the structure (ex 0,8,9,10,98,etc.)
    //
    struct codec_init_table_t {
       uint8_t address, codec1_val, codec2_val, codec3_val;
    } codec_init_table [] = {
    /*
    address ,codec1 ,codec2 ,codec3      Register Name                              Function/command configured
    */
    	//GPIO, clock, misc. config
    	//=========================
    {0      ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  Page select reg                            Always select page 0
    {1      ,0x80   ,0x80   ,0x80 }, //  Software reset                             To clear potential bugs
    {0      ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  Page select reg                            re-select page 0
    {8      ,0x20   ,0x20   ,0x20 }, //  Audio serial data I/F reg A                BCLK,WCLK=input, Dout=tri-state,Disable 3D, disable digital mic
    {9      ,0x4F   ,0x4F   ,0x4F }, //  Audio serial data I/F reg B                serial data:dsp mode, 16bit timeslot, 256bit/frame,resync adc+dac, soft mute
    {10     ,0x00   ,0x40   ,0x80 }, //  Audio serial data I/F reg C                Codec1:timeslot=0, Codec2:timeslot=4 (64bit offset), Codec3:timeslot=8 (128bit offset)
    {11     ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  Audio codec OV flag                        Flags, PLL R = dont care
    {98     ,0x94   ,0x94   ,0xD4 }, //  GPIO1 Control Reg                          CODEC 1,2. GPIO 1 NOT USED, PROGRAM AS GENERAL OUTPUT = 0, CODEC 3: GPIO1 = JACK/HEADSET DETECTION INTERRUPT
    {99     ,0x42   ,0x42   ,0x42 }, //  GPIO2 Control Reg                          CODEC 1,2,3. GPIO 2 future use, PROGRAM AS GENERAL OUTPUT = 0
    {100    ,0x88   ,0x88   ,0x88 }, //  Additional GPIO Control reg A              SCL,SDA used as General output = 0volt
    {101    ,0x01   ,0x01   ,0x01 }, //  Additional GPIO Control reg B              CODEC_CLKIN = CLKDIV_OUT, other GPIO don’t care in SPI mode
    {102    ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  Clock Generation Control                   CLKDIV_IN = MCLK, PLL bits = don’t care
    {107    ,0x30   ,0x30   ,0x30 }, //  New Prgm ADC Digital Path and I2C Bus Cond HP filters L/R use default coef. L/R MIC are analog
    {108    ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  Passive Analog Signal Byp Sel in Powerdown No bypass on any analog signal during power down
    {109    ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  DAC Quiescent Current Adjust               default DAC reference current
    {4      ,0x04   ,0x04   ,0x04 }, //  PLL prgm reg B                             PLL J= 1 dont care
    {5      ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  PLL prgm reg C                             PLL D (msb) = 0 dont care
    {6      ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  PLL prgm reg D                             PLL D (lsb) = 0 dont care
    {2      ,0xAA   ,0xAA   ,0xAA }, //  Codec sample rate sel                      Codec sample rate = 8Khz = 48KHz / 6
    {7      ,0x0A   ,0x0A   ,0x0A }, //  Codec datapath setup                       dual rate off, L/R ADC on L/R play
    {3      ,0x10   ,0x10   ,0x10 }, //  PLL prgm reg A                             PLL disabled, Q = CLKIN / (128 x fs(ref) = 12.288M / (128 x 48000) = 2, P= dont care
    {12     ,0xA0   ,0xA0   ,0xA0 }, //  Audio codec digital filter ctl             HP filter=100Hz ADC L+R, effect filter=disable, de-emphasis filter=disable
    	//Inputs to ADC config
    	//====================
    	//**init inputs step#1
    {25     ,0x00   ,0x00   ,0x80 }, //  MICBIAS ctl                                codec1-2:MICBIAS=disabled, codec3:MINBIAS=2.5V
    	//**init inputs step#2
    {17     ,0xFF   ,0xFF   ,0x0F }, //  MIC3L/R to left ADC                        codec1-2:micL/R not connected  to left ADC. codec3 micL connected 0dB to left ADC
    {18     ,0xFF   ,0xFF   ,0xFF }, //  MIC3L/R to right ADC                       codec:micL/R not connected  to right ADC.
    {19     ,0x00   ,0x80   ,0x78 }, //  LINE1L to L ADC ctl                        Line1L to L ADC= codec1: 0dB, codec2: 0dB, codec3: n.c. Line1L: codec1=SE, codec2=FD, codec3=SE,!! KEEP LEFT ADC POWER DOWN !!
    {20     ,0x78   ,0x78   ,0x78 }, //  LINE2L to L ADC ctl                        Line2L to L ADC= codec1-2-3: n.c. Disable weakly biased on input L ADC
    {21     ,0x78   ,0xF8   ,0xF8 }, //  LINE1R to L ADC ctl                        Line1R to L ADC= codec1-2-3: n.c. Line1R: codec1=SE, codec2=FD, codec3=FD
    {22     ,0x00   ,0x80   ,0x80 }, //  LINE1R to R ADC ctl                        Line1R to R ADC= codec1: 0dB, codec2: 0dB, codec3: 0dB. Enable R ADC. Line1R: codec1=SE, codec2=FD, codec3=FD, !! KEEP LEFT ADC POWER DOWN !!
    {23     ,0x78   ,0x78   ,0x78 }, //  LINE2R to R ADC ctl                        Line2R to R ADC= codec1-2-3: n.c. Disable weakly biased on input R ADC
    {24     ,0x78   ,0xF8   ,0x78 }, //  LINE1L to R ADC ctl                        Line1L to R ADC= codec1-2-3: n.c. Line1L: codec1=SE, codec2=FD, codec3=SE
    	//**init inputs step#3
    {15     ,0x15   ,0x10   ,0x3C }, //  Left ADC PGA gain ctl                      Left ADC not muted, PGA Gain: codec1 HDT mouth1= 10.5dB, codec2 Radio in= 8dB, codec3 micro= 30dB
    {16     ,0x15   ,0x10   ,0x00 }, //  Right ADC PGA gain ctl                     Right ADC not muted, PGA Gain: codec1 HDT mouth1= 10.5dB, codec2 Radio in= 8dB, codec3 n.c.= 0dB
    	
    	//**init inputs step#5
    {19     ,0x04   ,0x84   ,0x7C }, //  LINE1L to L ADC ctl                        Line1L to L ADC= codec1: 0dB, codec2: 0dB, codec3: n.c. Line1L: codec1=SE, codec2=FD, codec3=SE !! LEFT ADC POWER ON !!
    {22     ,0x04   ,0x84   ,0x84 }, //  LINE1R to R ADC ctl                        Line1R to R ADC= codec1: 0dB, codec2: 0dB, codec3: 0dB. Enable R ADC. Line1R: codec1=SE, codec2=FD, codec3=FD !! RIGHT ADC POWER ON !!
    
    	//DAC to outputs config
    	//=====================
    	//**init outputs step #1
    {43     ,0x01   ,0x01   ,0x01 }, //  L DAC digital volume ctl                   L DAC is not Muted, L DAC volume = -0.5dB to compensate Oct 28,2019 new output audio path configuration (DAC_L1 instead of DAC_L2)
    {44     ,0x01   ,0x01   ,0x01 }, //  R DAC digital volume ctl                   R DAC is not Muted, R DAC volume = -0.5dB to compensate Oct 28,2019 new output audio path configuration (DAC_R1 instead of DAC_R2)
    	//**init outputs step #new 2 (old 3)
    {41     ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  DAC out switching ctl                      L DAC uses DAC_L1 path (less noise), R DAC use DAC_R1 path (less noise), L & R DAC volume have independent ctl
    {42     ,0x16   ,0x16   ,0x16 }, //  Output driver pop reduction                drv power on time=10us, ramp-up step=1ms, weakly CM from bandgap ref
    	//**init outputs step #3-a  (old2)
    {37     ,0xC0   ,0xC0   ,0xD0 }, //  AC pwr and output driver                   L/R ADC power up, codec1-2:HPLCOM=diff, codec3:HPLCOM=VCM
    {38     ,0x04   ,0x04   ,0x0C }, //  high power output driver ctl               codec1-2:HPRCOM=diff, codec3:HPRCOM=VCM. Short circuit protection enabled
    {40     ,0x40   ,0x40   ,0x40 }, //  high power output stage ctl                VCM = 1.5v, disable:LINE2L, LINE2R, soft stepping 1 per fs
    	//**init outputs step #3-b
    {13     ,0x16   ,0x16   ,0x96 }, //  headset/button detect reg A                Codec1-2: disable headset detection. Codec3: enable headset detection, jack det=512ms, button=16ms
    {14     ,0xC0   ,0xC0   ,0x80 }, //  headset/button detect reg B                Codec1-2:ac coupled, Diff out, Codec3 ac coupled, single ended out.
    
    	//**init outputs step #4 (HPLOUT)
    {47     ,0x80   ,0x80   ,0x80 }, //  DAC_L1 to HPLOUT volume                    DAC_L1 goes to HPLOUT with 0dB attenuation on codecs 1,2,3
    
    	//**init outputs step #5 (HPROUT)
    {64     ,0x80   ,0x80   ,0x80 }, //  DAC_R1 to HPROUT volume                    DAC_R1 goes to HPROUT with 0dB attenuation on codecs 1,2,3
    
    	//** outputs FINAL step: Texas Inst. says that reg 58, 72, 51 then 65 should be written at the end
    {58     ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  HPLCOM output level ctl                    HPLCOM disable. Overriden by register 37 bit5,4 in differential mode
    {72     ,0x00   ,0x00   ,0x00 }, //  HPRCOM output level ctl                    HPRCOM disable. Overriden by register 38 bit5,4,3 in differential mode
    {51     ,0x11   ,0x31   ,0x71 }, //  HPLOUT output level ctl                    HPLOUT 0dB level, Muted!!, weak driver when disable, Full power-up. GAIN: codec1=1dB, codec2=3dB, codec3=7dB
    {51     ,0x19   ,0x39   ,0x79 }, //  HPLOUT output level ctl                    HPLOUT 0dB level, not Muted, weak driver when disable, Full power-up. GAIN: codec1=1dB, codec2=3dB, codec3=7dB
    {65     ,0x11   ,0x31   ,0x71 }, //  HPROUT output level ctl                    HPROUT 0dB level, Muted!!, weak driver when disable, Full power-up. GAIN: codec1=1dB, codec2=3dB, codec3=7dB
    {65     ,0x19   ,0x39   ,0x79 }  //  HPROUT output level ctl                    HPROUT 0dB level, not Muted, weak driver when disable, Full power-up. GAIN: codec1=1dB, codec2=3dB, codec3=7dB
    
    };