This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:TAS5766 EVM DCR 问题

Guru**** 2814225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040698/tas5766mrmtevm-tas5766-evm-dcr-question

器件型号:TAS5766MRMTEVM

您好专家、

我的客户询问他们正在测试正弦波输出、但他们注意到电路板上似乎有 DCR 工作。

您是否会分享 DCR 曲线或有关该曲线的数据?

如果这是多频带 DRC、您是否会共享每个频带的信息? 谢谢你。

BR、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    您能澄清一下这个问题。 客户在 DRC 未配置时看到它的问题是否? 它们是否可以增加 DRC 阈值、然后禁用、也许默认值太低、这会导致它不会真正被绕过。

    此致、

    Luis