This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:PPC3 2.1配置

Guru**** 2767365 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040456/tas5825mevm-ppc3-2-1-configuration

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、

是否可以在 TAS5825MEVM 上使用2个 TAS5825M 器件进行配置、如下所示?  我在应用中找到了2.1配置模式、但 PbTL 输出似乎仅为 I2S 输出。  

此外、我不理解下图。  SDOUT 是否来自 J11和 J12?   

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      在2.1模式下、左侧设置全部用于 EVM 中的器件 U1。 默认设置意味着 U1将通过 I2S OUT 发送 PBTL 信号、 而 U1的 I2S OUT 信号将提供给 U2中的 SDIN。 您可以选择 I2S 输出信号是 POST 信号、还是 U1中的 DSP 处理器之前的信号。

       

      您还可以使用系统内调优工具在我们的 EVM 中单独配置两个5825。 将一个5825设置为2.0模式并将另一个5825设置为1.0模式将具有更大的灵活性。