This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:输出电感器加热

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040244/tas5825m-output-inductor-heating

器件型号:TAS5825M

大家好、

我的客户正在调试 TAS5825M 芯片、发现输出电感器非常热(pvdd=24V、L=10uH、C=0.68uF)。 如何解决?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

          电感器的温度通常是由其后面的大电流引起的。 建议他们选择较低的 ESR 电感器或使用较高的电感(15uH 或22uH)。

    Leon