This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:出现 TPA3250输出削波

Guru**** 2781755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040415/tpa3250-tpa3250-output-clip-occurrence

器件型号:TPA3250

你好。。。

有关 TPA3250的设计、请与我们联系。

运行条件
SE 模式
PVDD:28V


问题
当初始电源打开时、在正常状态下、1分钟或更长时间后会出现输出波形削波。
请告诉我导致问题的原因。

负载条件与负载/卸载条件相同(4欧姆)。

*上电后的波形

*通电1分钟后的波形

*设计电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    出现问题时、您是否检查 PVDD 电源?

    此致、

    Derek