This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:线路输入模式

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040282/tpa3116d2-line-in-mode

器件型号:TPA3116D2

大家好、

你好。

我们的客户有 一个 TPA3116D2双通道扬声器和1通道低音扬声器。  它在蓝牙模式下加电。 他能否将其更改为"线路输入"模式?  

他在上电时的版本 进入蓝牙模式、因此每次他必须单击(按下音量旋钮)才能进入处于模式的线路、并且语音会显示"线路输入"。 他知道有一些版本在模式下线路上电、因此他不必每次都单击音量旋钮。 它用于在经典的拱廊系统中运行声音、声音很好、但每次开机时、他都必须走到后面以单击该音量旋钮。

您对此很熟悉吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    很抱歉,我无法完全理解你的意思。

    线路输入模式是什么?

    对于 TPA3116器件、可轻松为器件加电。 PVDD 电源和 SDZ 引脚正常、则 TPA3116可以加电并正常工作。

    此致、

    Derek