This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:请帮助查看我们的 SCH 设计。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040121/tpa3220-pls-help-review-our-sch-design

器件型号:TPA3220
主题中讨论的其他器件: LM5121

尊敬的先生/女士:

我们已根据 TPA3220 sch 的数据表进行了设计。

背景如下:

LM5121为其提供26V 电压;

1个高音扬声器、2x10Wrms、17.5Wpeak 1% THD @ 16 Ω;

1个用于中频扬声器、2x15Wrms、35Wpeak 1% THD @ 8 Ω;  

1个低音炮、80Wrms、120Wpeak 1% THD、160Wpeak 10% THD @ 2 Ω;

请帮助查看我们的 SCH 设计、谢谢您!e2e.ti.com/.../TPA3220.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的评论。

    1) 1)建议在 PVDD 电源上使用电感器、而不是磁珠。

    2) 2)在 PVDD 电源引脚上添加0.1uF 电容。

    3) 3) LC 滤波器 C187、C188、C191和 C192的电容应为1uF 或1.5uF。

    4) 4)在靠近16 Ω 扬声器连接器的输出端添加 Zobel (4.7 Ω+330nF)。

    此致、

    Derek