This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:需要30V 电源升压转换器建议。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPS43060, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038557/tpa3221-need-30v-power-supply-boost-converter-recommendation

器件型号:TPA3221
主题中讨论的其他器件: TPS43060LM5155

我有一个将使用 TPA3221的应用。  它将由外部24V/2.5A 电源或12V 至16.8V 锂离子电池组供电。  我需要提供最大负载功率所需的30V PVDD 电源轨的建议。  将在每负载约40W 的条件下驱动2个 BTL 4 Ω 扬声器。  这是一个音频应用、因此需要良好的电源噪声性能。  产品将在明年大规模生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    最好为总共30V、80W 的项目选择一个升压控制器。 请看一下 TPS43060、LM5155