This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:请进行设计审核

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039611/opa1632-design-review-please

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: OPA1637

你(们)好。

我希望您可以查看我们建议使用 OPA1632来提供单位增益平衡信号线路驱动器的初步电路/草图并发表评论。  输入信号是 DAC 的平衡输出。  我在这些论坛中提出了一个单独的问题、以确认如何通过单个12V 直流电源为 OPA1632供电、因此一旦我知道、这将添加到电路中。

下面是我们电路的一个片段。  请注意、我将有24个差分 DAC 输出馈入24个 OPA1632、以将平衡音频信号驱动到外部放大器。  

我们音频编解码器的规范建议在每个 DAC 的输出端使用单个三阶运算放大器低通滤波器。  在以下使用 OPA1632的设计中、这是我们可以实现的吗?  或者、我是否需要在 OPA1632之前使用另一个运算放大器来实现这一点?  我们希望保持差动/平衡的音频信号。  DAC 的每个输出引脚具有1.5V 的标称共模直流电平、对于0dBFS 数字输入信号、摆幅+/- 1.27V。  同样、以下采用 OPA1632的设计是否会适应这种情况?

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      这是电压还是电流输出 DAC? 如果是电流输出、则需要在 FDA 之前使用偏置网络或电路。 三阶低通滤波器的带宽要求是多少?  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的快速响应!  它是电压输出 DAC。  我对 LPF 的真正需求是、我们有一个高达 Fs/2 = 24000 Hz 的平坦通带。  它用于音频信号。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     感谢您提供更多信息!  好的、我应该已经假设音频应用的频率为 Hz 至20ishkHz。 那么 、是的、OPA1632将能够实现此设计。 另一个选项是 OPA1637、该器件的数据表深入介绍了如何将 DAC 连接到40kHz 巴特沃 斯响应。

     对于平坦通带、我建议 使用巴特沃斯 响应多反馈拓扑。 全差分放大器无法实现 Sallen-Key 拓扑。  

      以下是一些参考资料:

    音频 DAC 的有源滤波电路

    2. DAC 后滤波电路

    MFB 滤波器 FDA (第33页)

    4.滤波器设计程序

    谢谢、

    Sima