This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:DAC 和放大器之间的电容器选择

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040189/pcm2704-capacitor-selection-between-dac-and-amplifier

器件型号:PCM2704
主题中讨论的其他器件: TPA3138D2

您好!

我的客户计划 将 TPA3138D2放大器与 PCM2704 DAC 配合使用、他们对 DAC 和放大器之间使用的串联电容器有疑问。

"在 PCM2704数据表中、使用了100uF 和1uF、但在 PCM2704 EVM 上、反极性仅使用100uF。

在 TPA3138D2数据表中、使用了一个1uF 陶瓷电容器。

在我们的设计中、DAC 和放大器将位于同一 PCB 上、所有器件都将使用 USB +5V 电源供电。

您能给我更多有关我们在设计中应该使用的电容器值/极性的信息吗?"

PCM2704数据表:

 PCM2704 EVM:

TPA3138D2数据表:

我们的音频团队已确认、对于 TPA3138、1uF 直流电容器是可以的。 期待您的回应。

最棒的

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven, C 的值对于 TPA3138来说更重要 ,因为它直接影响 您连接到 PCM 的放大器的低音(低频)性能。 TPA3138 具有固定的输入 Z。我认为对于 PCM 而言,1uf 也是可以的。  这一切取决于您所需的频率响应。 对于极性、请使用下图 (数据 表第29页的图33)