This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:晶体振荡器。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036299/pcm2704c-the-crystal-oscillator

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其他器件:PCM2706C

大家好、

您能告诉我如何连接晶体振荡器吗?
此外、您能否告诉我如何计算 R1?

我认为晶体谐振器是数据表中唯一的谐振器。


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo、通常电阻 器 R1 是一个巨大的电阻器(通常是一个1Mohm 电阻器)、它以并联方式连接到晶体示波器。  与 XT1和 XT0的比较 、如下所示。

     此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢你的答复。
    晶体 谐振器和振荡器的连接是否相同?
    这是否意味着您不必更改振荡器和谐振器之间的电路?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读数据表的这一部分、了解您的需求。

    9.3特性说明

    9.3.1时钟和复位

    对于 USB 和音频功能、PCM2704C/5C/6C/7C 需要一个12MHz (±500ppm)时钟、此时钟可由使用12MHz 晶体谐振器的板载振荡器生成。 12MHz 晶体谐振器必须通过一个大(1 MΩ)电阻器和两个小电容器连接到 XTI 引脚(PCM2704C/5C 的引脚28、PCM2706C/7C 的引脚12)和 XTO 引脚(PCM2704C/5C 的引脚1、PCM2706C/7C 的引脚13); 这些组件的电容取决于晶体谐振器的指定负载电容。 一个外部时钟可由 XTI 提供(PCM2704C/5C 的引脚28、PCM2706C/7C 的引脚12)。 如果提供外部时钟、XTO (PCM2704C/5C 的引脚1、PCM2706C/7C 的引脚13)必须保持断开状态。 未提供时钟禁用引脚;因此、TI 不建议使用外部时钟电源。 SSPND (PCM2704C/5C 的引脚27、PCM2706C/7C 的引脚11)不能使用时钟禁用。 PCM2704C/5C/6C/7C 有一个内部上电复位电路、当 VDD (PCM2704C/5C 的引脚7、PCM2706C/7C 的引脚21)超过2V (典型值1.6V 至2.4V)时、该电路会自动工作、 它相当于 VBUS (PCM2704C/5C 的引脚10、PCM2706C/7C 的引脚24)、在总线供电应用中的典型电压超过3V。 在 μs 复位释放之前、需要大约700 μ s 的电流。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    如果我使用振荡器、能否进行以下连接?
    振荡器: https://docs.rs-online.com/1da8/0900766b814e16db.pdf



    您能 告诉我如何计算该电阻值吗?
    您建议的电阻值是多少?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo、 我不知道连接 到 XT0和 XT1的内部电路、但 我不会将一个引脚保持 NC 状态、只需使用一个引脚。 我没有看到它的用途、也不熟悉您  想用来向您提出任何建议的时钟振荡器。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    振荡器有 一个振荡器电路。
    谐振器没有振荡器电路。

    因此、PCM2704C 有一个用于谐振器的振荡器电路。


    我想使用门槛、因此在 PCM2704C 中它不需要振荡器电路。
    您能告诉我如何连接振荡器吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、  您在这里展示的功能图是 皮尔斯振荡器。  尽管可以  根据需要从 XTI 提供外部时钟   、但不提供时钟禁用引脚;因此、TI 不建议使用外部时钟电源并使另一个引脚为 NC。   正如我说过的、我没有看到有人以这种方式使用它-可能 是出于上述原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    当使用外部时钟时、下面的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一些 EVM 上看到过用于 XMOS 的振荡器,并且使用了一个33欧姆电阻器。 我不知道任何公式、最好联系您要使用的振荡器的制造商、看看他们是否有任何与之配合使用的建议。  

    此致、

    Arash