This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:TPA2005D1DRBR 芯片输出异常

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038771/tpa2005d1-the-tpa2005d1drbr-chip-is-output-abnormal

器件型号:TPA2005D1

尊敬的专家

这是一个示意图。 附加的 PCB layout.e2e.ti.com/.../11_2D00_157011_2D00_02EN_2D00_V7POWER_2D00_V1.0.pdf

使用了两个完全相同的 PCB、这两个 PCB 都包含 TPA2005D1DRBRR 电路。 如果一个电路板上的功率放大器芯片可以正常工作、则该电路板编号为1、而另一电路板上的功率放大器芯片编码为 A; 如果另一个电路板上的功率放大器芯片无法正常工作、则电路板编号为2、电路板上的功率放大器芯片编码为 B。请焊接5V 电源线、 并同时飞行信号线以将芯片1引脚连接到5V 以进行测试。

使用直流电源提供5V 电压、使用信号源作为信号输入、最后使用示波器测量两个 PCB 功率放大器芯片的输入端的波形、如下所示:

两个芯片的输出波形如下:

#1A 电路板波形(正常运行中功率放大器芯片 A 的波形)如下:

B板子波形(功放芯片不能正常工作的波形)如下:μ A

切换#1#2电路板上的功率放大器芯片(TPA2005D1DRBR)。 开关前开关# 1-A 和# 2-B、开关后开关# 1-B 和# 2-A。测得的功率放大器输入波形不变、输出波形如下所示。

#1-B 波形如下:

# 2A 波形如下所示:

可以看出功率放大器芯片 TPA2005D1DRBR 之间的开关可以正常工作、而原始异常电路板可以正常工作。

专家,您能给我们更多的建议吗,无论我们的心肌还是设计有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    根据您的描述、异常输出似乎跟随 B 设备、对吧?

    您能否尝试从电路板上移除 L3和 L4并再次检查放大器的输出? 需要检查输出端是否存在与异常信号相关的东西。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家 Ivan

    谢谢推荐!

    删除 L3和 L4仍输出异常...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的反馈、我看不到与此行为相关的其他问题、如果您在输入端有信号、输出是否仍然不正确、但会发生变化?
    这是否仅是具有此行为的一部分? 如果不是、您有多少个单元需要这样做?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师