This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:对于单声道1.0 PBTL 配置、THD + N 大于1%

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039267/tas5825m-thd-n-at-more-than-1-for-a-mono-1-0-pbtl-configuration

器件型号:TAS5825M

您好!

我有一个 TAS5825M、PPCMB 及其 PPC3软件。 我在 PPC3上加载了一个双频带 DRC 和 AGL、96kHz 1.0处理流程。 我还修改了放大器 A 的输出以获得 单声道(PBTL)系统。 我应用了与数据表结果相同的参数、但我获得了极高的 THD (大约7%)。

我不知道导致这种高 THD 的原因是什么。

感谢您的任何帮助

此致、

基特里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kittry、

    您能否向我展示您的硬件连接并提供您的 PPC3文件? 此外、您的电源是否有电流限制、您能否提供输出波形。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以找到随附的立体声 BTL 系统应用原理图以及我为获取单声道 PBTL 配置所做的修改(以红色显示)。 我无法在此处插入.pppc3文件、但 我在 PPC3软件上加载了一个双频带 DRC 和 AGL、96kHz 1.0处理流程。  

    我有一个具有5A 电流限制的电源。 我使用 Audio Precision 设备进行测量、波形为正弦信号、但由于 THD 较高、波形看起来完全失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kittry、

    您能不能在原理图中也使用 DNP L2和 L4进行测量。

    此致、

    Luis