This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:具有差动线路输入的差动线路驱动器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1651, TINA-TI, OPA1637, INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039118/ina1650-differential-line-driver-with-differential-line-input

器件型号:INA1650
主题中讨论的其他器件:INA1651、 TINA-TI、 OPA1637、

你(们)好。

我一直将 INA1651视为差分 线路驱动器。  数据表的第8.6.2节显示了具有单端输入信号的差分线路驱动器的一个良好示例。  我想知道您是否可以帮助我设计一个类似的电路、该电路接受差动(平衡)音频输入。  非常感谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已经在下面进行了一个差分输入和差分输出的仿真。  请告诉我您的想法。 我已附上下面的仿真文件。

    e2e.ti.com/.../Differential-Input-Differential-Out.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris!

    我还不熟悉 TINA-TI 软件。  为了将其设置为单位增益系统、我应该调整什么?  此外、我是否可以使用单个12V 电源(如数据表的第8.2.2节(图58)所示)来使用此配置?

    TI 是否推荐任何特定的电容器和电阻器类型和参数以实现此器件的最佳运行?

    再次感谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、  

    我已将电源调整为12V 单电源。 现在所有内容都以 VMID 或 MID 电源为基准。 我已附加下面的 Tina 仿真。 可在此处免费下载 TINA-TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    要运行瞬态仿真、请按 Ctrl-T 对于增益带宽、可使用 Ctrl-A、对于直流分析、可使用 Ctrl-D。

    使用此器 件,它将是 Vin*2的输出,这取决于是否需要在片上使用第二个放大器以实现差动输出。 OPA1637是一款可用于任何所需增益的全差分放大器。 但是、输出电流驱动不如 INA1650。 通常、薄膜电阻器是很好的选择。 对于高端、您可以使用金属箔电阻器。 对于电容器、由于陶瓷微音器的特性、您不希望使用 X7R 陶瓷电容器。 它们将像信号路径中的微型麦克风一样工作。 我们在音频应用中的电容器上有一个写操作:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt796/slyt796.pdf?ts=1632755409958&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    下面您可以看到、我还调整了第二个放大器的输入连接。  

    e2e.ti.com/.../Differential-Input-to-Differential-Output-2.TSC