This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:使用单个12V 直流电源

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039522/opa1632-using-single-12-vdc-power-supply

器件型号:OPA1632

你(们)好。

我正在研究将 OPA1632全差动放大器用作从 DAC 输出到外部放大器的线路驱动器的可能性。  理想设置为根据数据表中的图12提供单位增益、同时将 R (g)和 RF 设置为390R。

数据表的第9节建议此器件可由单个+12 Vdc 电源驱动。  如果是这样、您能否向我解释一下我如何连接器件的 V-和 V+引脚?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      有关电源建议的第9节是查看此类信息的好部分。 另一个部分 将介绍放大器的建议工作 条件。

      您应该能够使用一个介于5V 和30V 之间的单电源、因此+12V 将适用于此器件。 下面是针对单电源应用的最优配置的原理图+仿真。 最好将 Vocm (输出共模控制电压引脚)设置为中间电源(请参阅第8.1.1节、我建议连接此引脚以获得更好的噪声性能、但保持悬空也是有效的)。 这将确保放大器实现最大动态输出电压。  

       

      您可以将其设置为其范围内的任何值、但请注意不要 违反器件的输出摆幅。  

    e2e.ti.com/.../OPA1632.tsc

    谢谢、
    Sima