This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:在查看数据表后查找有关规格的更多详细信息

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104, PCM1795, PCM1796, PCM1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036111/pcm4104-looking-for-more-details-on-specs-after-reviewing-data-sheet

器件型号:PCM4104
主题中讨论的其他器件: PCM1795PCM1796PCM1792

大家好、

我收到了客户的问题。

"我将比较您生产的一些 DAC 与其他公司。
问题1:PCM4104是否支持 DSD、如果支持、最大支持多少?
问题2:下面列出的任何德州仪器型号也有数字预设滤波器、或者是否需要外部芯片?
例如、其他公司会列出如下内容:
PCM 滤波器特性(快速滚降、最小相位)
PCM 滤波器特性(慢速滚降、最小相位)
PCM 滤波器特性(混合、快速滚降、最小相位)

问题3:最后、在比较下表中缺失的对声音 质量/性能有很大影响的 DAC 时、是否有任何其他重要规格?"

 

品牌 模型 通道 模拟输出类型 THD+N[dB] SNR/DNR (dB)
很多|单声道
数字输入最大值 DSD 最大值 数字预设滤波器
AKM AK4490EQ 2. 32 差动 -112 120 (123) 768kHz PCM 11.2 MHz 5.
AKM AK4493 2. 32 差动 -113 123(126) 768kHz PCM 22.4MHz 6.
AKM AK4499EQ 4. 32 差动 -124. 134(140) 768kHz PCM 22.4MHz 6.
卷云白 CS42528 8. 24 差动 -100 114(114) 192 kHz PCM
ESS 技术 ES9010K2M 2. 32 差动 -106. 116(116) 384 kHz PCM 11.2 MHz 3.
ESS 技术 ES9026Pro 8. 32 差动 -110 124(124) 768kHz PCM 45.2 MHz 7.
ESS 技术 ES9028Pro 8. 32 差动 -120 129(135) 768kHz PCM 45.2 MHz 7.
ESS 技术 ES9038Pro 8. 32 差动 -122. 132 (140) 768kHz PCM 45.2 MHz 7.
应用工程师 PCM1795 2. 32 差动 -106. 123(126) 192 kHz PCM 11.2 MHz
应用工程师 PCM1796 2. 24 差动 -106. 123(126) 192 kHz PCM 11.2 MHz
应用工程师 PCM4104 4. 24 差动 -100 118(118) 216 kHz PCM
应用工程师 PCM1792 2. 24 差动 -108. 129(132) 192 kHz PCM 11.2 MHz
模拟器件 ADAU1966 16. 24 差动 -98 1

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看您的问题、并尽快回复您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们将查看您的问题、并尽快回复您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢你的帮助。

    我将等待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我将在收集所有信息后立即向您发送回复。 但该表对我来说看起来不错 、但为了完整起见、我也会添加电压范围和电源值。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认 PCM4104不支持 DSD。 我仍在等待你的第二个问题的答案。 我一听到团队的任何声音、就会在这里发布答案。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zhongghui、我将通过电子邮件与您联系以继续讨论。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    我有最后一个问题、并向您发送电子邮件。

    请帮助回答。

    非常感谢 。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、会回答您的电子邮件。