This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:DAC 输出电平精度

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037480/tlv320dac3203-dac-output-level-accuracy

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我们想知道"6.7电气特性、音频输出的满量程输出电压(0dB)容差

音频 DAC立体声单端耳机输出"

典型值为0.5Vrms、但大多数大规模生产器件的最小值和最大值是多少?

另一方面、在"6.5电气特性、旁路输出"下、模拟信号旁路增益误差被指定为+/-0.4dB

在 DAC HP 输出0.5Vrms 信号电平下、我们还能预期+/-0.4dB 的范围精度吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    正确、根据规格、您可以预期输出电平会有很大变化。
    大多数不包含最大值/最小值的典型值是设计中预期的值、可能在生产期间未进行实际测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     

    感谢您的建议。 我们目前尚未收到进一步的请求。

     

    此致、

    Mochizuki