请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3203 您好!
我们想知道"6.7电气特性、音频输出的满量程输出电压(0dB)容差
音频 DAC–立体声单端耳机输出"
典型值为0.5Vrms、但大多数大规模生产器件的最小值和最大值是多少?
另一方面、在"6.5电气特性、旁路输出"下、模拟信号旁路增益误差被指定为+/-0.4dB
在 DAC HP 输出0.5Vrms 信号电平下、我们还能预期+/-0.4dB 的范围精度吗?
此致、
Mochizuki