This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037328/pcm1681-pcm

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件: TL074

   PCM1681输出 功率放大器应为不带 EQ 的水平线、 但我们发现 PCM1681的输出线在2K 和20K 之间非常严重、  单通道为12W、我们通过软件弥补了这一缺陷。 现在输出功率为70W、但在软件完成后、声音效果非常差。 PCM1681输出的 EQ 自由曲线和原理图。

e2e.ti.com/.../PCM1681_3575EF8D_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是说通过软件使曲线平坦吗?  您能告诉我们 您通过该软件做了些什么吗? 此外,图上的 y 轴也是什么,我看不出数字很好。

    我需要首先检查原理图、然后查看问题。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 DSP 仿真软件调整高频 EQ 以使下降曲线平坦。 y 轴是输出增益、其大小与音量同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗?请确认您在哪里测量频率响应? 它是直接位于 PCM1681的输出端还是位于 TL074运算放大器之后?
    TL074输入端的 RC 的截止频率为~3.4kHz (10k Ω+ 4.7nF)、这可能会解释您在较高频率下看到的衰减。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开 PCM1681输出电容、 测试网络为 VO1~VO8网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您已从采集中移除电容器并直接在 PCM 器件的输出端测量? 从上述发言中看不清楚。

    我还想知道为什么滚降之前的水平低于-10dB、您能否在满量程下尝试相同的测试? 它应该为0dB。 请评论以下内容:

    • 您在测试期间的输入信号是什么? 您是否从 AP 发送0dBFS 并在频率范围内扫频?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师