This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:可与 DAC 差分输出兼容、可用作平衡电缆驱动器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49724, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035812/lme49724-compatability-with-dac-differential-output-to-be-used-as-balanced-cable-driver

器件型号:LME49724
主题中讨论的其他器件: OPA1637

你(们)好。

我查看的是 LME49724数据表、图53给出了将 LME49724配对用于 ADC 输入的一个很好的示例、但是、我在将该产品设计到我的电路中时得到了一些帮助、因此它可以在差分 DAC 的输出端充当平衡电缆驱动器。

我的 DAC 适用于平衡音频应用。  它们具有24位分辨率、1.76Vrms (4.96V p-p)的满量程输出电压和1.5V 的共模基准输出

您能帮我提供产品建议和设计建议以满足我的要求吗?

非常感谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将与其他团队一起查看进一步的建议、并在明天向您提供一些选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  谢谢、Ivan。  我期待收到您和您的团队的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉、我现在还在研究这个问题。
    此任务和其他任务所需的时间比计划的要长、将尝试尽快发送一些进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以看看 OPA1637、音频产品系列中的大多数线路驱动器都是单端驱动器、因此最好查看运算放大器而不是线路驱动器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ivan。  现在、我将查看器件的规格。  我假设也会根据我在最初帖子中的描述来推荐它?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、似乎器件接受较低的电压输入(~0.5V)。  是否有可接受更高音频输入电压的类似器件?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的输入电压范围取决于您的电源电压。
    绝对最大额定值表中必须有一个拼写错误、它应该基于 Vs、而不是+/-0.5V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊哈!  这更有意义!  感谢您的确认、Ivan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果还有其他问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师