您好!
在我的其中一个项目中、我将 TLV320AIC3104音频编解码器与 AM3358BZCZ100搭配使用。 音频质量非常差。 听起来、音频信号和噪声是同时发出的。 我使用的是具有音频功率放大器(单声道)的8 Ω 15W 扬声器。 编解码器的 Rright_LOP (引脚29)和 Rright_ROM (引脚30)连接到放大器输入的正负端子。 我知道、这不是放大器、因为如果音频来自智能手机或除 AM3358BZCZ100的音频文件之外的任何其他音频源、音频质量非常好。 我不知道这是一些滤波、测深、寄存器设置问题还是任何其他可能的原因问题。 我一直在尝试许多可能性,但还没有运气。 如果有人能引导我朝着正确的方向前进、我将不胜感激。
仅供参考:
我正在使用定制的 Beaglbone Black 平台。 当我使用以下命令播放音频文件(.wav)时: aplay "audio_file.wav"、该文件将播放、我们可以听到音频、但有很多噪声。 下表显示了编解码器和处理器之间的互连。
| AM3358BZCZ100 | TLV320AIC3104 | ||
| UART1_RTSn | D17. | SCL | 8. |
| UART1_CTSn | D18. | SDA | 9. |
| McASP0_AHCLKX | A14. | MCLK | 1 |
| McASP0_AHCLKR | C12. | DIN | 4. |
| McASP0_FSX | B13. | WCLK | 3. |
| McASP0_AXR0 | D12. | DOUT | 5. |
| McASP0_ACLKX | 解答13. | BCLK | 2. |
是否有噪声来自何处以及原因的想法?
谢谢你。