This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31XX 驱动程序:TLV320AIC31XX Linux 驱动程序:运行时芯片识别

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038806/tlv320aic31xx-drivers-tlv320aic31xx-linux-driver-run-time-chip-identification

器件型号:TLV320AIC31XX 驱动程序
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3100TLV320AIC3111

您好、TI、

对于 TLV320AIC3100和 TLV320AIC3111、是否有任何方法或寄存器(如供应商 ID /产品 ID 寄存器)来识别运行时连接在电路板上的芯片? 因此、我们希望在运行时通过驱动程序探针识别芯片器件型号、而不是使用多个 DTS 文件、因为我们的某些电路板采用 TLV320AIC3100、而其他电路板采用 TLV320AIC3111。

谢谢、

Aniket Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从寄存器映射中、没有可提取的芯片 ID。

    此致。