This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:TPA3118D2QDAPRQ1音频放大器原理图审阅

Guru**** 2385500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038019/tpa3118d2-q1-tpa3118d2qdaprq1-audio-amplifier-schematic-review

器件型号:TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104-Q1

您好!

 我们将在 音频部分中使用 TPA3118D2QDAPRQ1和 TLV320AIC3104-Q1、  

请查找附件原理图。

请查看  TPA3118D2QDAPRQ1  原理图(第3页)、如果需要进行任何更改、请告知我们

在省电模式下,如果我想使用2W x 2,我们如何 实现它? 2W x2的音频音量控制是否有任何影响?

如果音量控制将是扩展性的,如何使其成为线性的?

谢谢  

Sagar  

 

谢谢
Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    今天是中国的公共假日、支持人员明天将向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    原理图看起来不错。

    空闲状态时,您的意思是2W*2吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

     感谢您的回答、  

      2W x2未处于空闲状态

     我们有两种操作模式:20W x 2和2W X 2  

    在2W x 2模式下 、对音频音量控制有任何影响?

    谢谢

    Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    您可以在切换电源时调整增益设置或音频输入电平。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    借助增益控制、我们可以使音频放大 器的功率达到2W * 2

     在2W *2 模式下,如何使用微处理器精确控制音频音量? ( 我们使用 LCD 和触摸屏作为用户界面 )
     在两个或三个步骤中(通过在屏幕上切换控制音量)不应出现这种情况,它将达到其最高音量级别。
     我们希望精确控制音量
     谢谢
    Sagar  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    TPA3118无法精确控制功率。 它应该在 DSP、音频源端执行工作。 您可以选择具有 AGL 功能的 DSP 或编解码器。

    此致、

    Derek