This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:TPA3130D2 1SPW

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2, TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036618/tpa3130d2-tpa3130d2-1spw

器件型号:TPA3130D2
Thread 中讨论的其他器件: TPA3116D2EVM

大家好、,

IC:tpa3130d2 PVCC 和 AVCC = 15V

 BD 模式、没有输入音频、并且示波器测试任何输出(单端到接地测试)直流= 7.5V、我认为这是正确的。

1spw 模式、无输入音频。 示波器测试任何输出(单端到接地测试)并发现直流= 2.5V。 感觉不对。 问题是什么?

1psw 模式、R51 =欧姆、R53 = 5.6k、增益为20dB。 我尝试输入1kHz 正弦波。 如预期的那样、波形不对称失真(单端到接地测试)。

e2e.ti.com/.../8547.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    在1SPW 模式下、空闲占空比小于50%、这会导致直流= 2.5V。  有关 PWM 波形、请参阅数据表第20页。

    您应该测量 OUTP-OUTN、而不是仅测量 OUTP 或仅测量 OUTN。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦,

    非常感谢。

    以下有关 BD 模式的问题。

    在某些频带中发现失真。  ?Δ I、如下图所示、1kHz 是完美的、3kHz 失真。  L=22uH,C=0.68uF。

    2.我大致计算了 Zobel 电阻器和电容器的值。 Rz = 10R、CZ = 2.2uf。 CZ 过大吗?  如何确定 RZ 的功率?  1W?  5W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    失真时的输出功率是多少? 输出可能会被削波。

    10 Ω+2.2uF 不适用、它将增加空闲电流。 我们建议使用10 Ω+330pF。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有削波、但波形异常。 请看3kHz 的图、VPP 未达到削波电压。

    2.好的、10欧姆应该选择多少瓦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、失真可能与电感器非线性有关。  

    2、缓冲器对最大功率没有影响。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否怀疑失真是由电感引起的?  如何解决?

    我是说、Zobel 电阻 器 RZ 有多少瓦?  如何计算?  谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    由于中国公众假期、我们将延迟回复、并将在 周三向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于缓冲器计算、您可以参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa201/sloa201.pdf?ts=1632273790069&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSLOA201%2526nr%253D21

    电感器非线性很难求解、它与您选择的电感器有关。

    BTW、您在捕获波形时是否在示波器上添加了 LP 滤波器?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮您在不同频段中测试 tpa3116d2evm 的输出波形吗?我 没有 tpa3116d2evm。

    TI 是否有关于电感参数与输出波形失真之间关系的任何解释性数据。  我测试了各种电感器、发现它们都在不同频段中具有波形失真。

    我没有使用 LP 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我是说、Zobel 电阻 器 R 的功率是多少瓦?  如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    实际上、每个电感器都具有非线性、它会影响 THD+N 性能。

    我建议您使用 AP 仪器检查性能。 您可以从 FAE 或在线应用 EVM。

    此致

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林

    Zobel 用于 EMI。 如果您使用 LC 滤波器但没有 EMI 问题、则可以移除 Zobel。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zobel 用于 EMI?请阅读附件。e2e.ti.com/.../2804.Class-D_9F523E65D89A216B108CE26CC78F416DDD4FA462065290678C54E389B351B965D56C_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林

    Zobel 有两 个用途。

    1) 1)它旨在吸收由滤波器谐振频率引起的振铃。 EMI 设计的解决方案。

    2) 2)如果是高阻抗负载、则应避免 LC 响应频率出现高斜升。  

    如果您没有 EMI 问题,并且连接到正常扬声器(4欧姆、8欧姆等),则可以移除 Zobel。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢,如果我遇到 EMI 问题,那么 Zobel 电阻 器 R 的功率是多少瓦?  如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林

    您可以使用 TI Tina 工具来仿真流经 RC 的电流、我建议您使用1206尺寸的电阻器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、谢谢。